This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:低电平输出电流限制

Guru**** 2587345 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1047406/sn74lvc1g07-low-level-output-current-limit

器件型号:SN74LVC1G07

您好、先生、

我们使用 SN74LVC1G07作为器件输入、以符合 M.2规格。 驱动电流>9mA
测量结果如下所示:

我们有一些疑问、如果 Vcc 为1.8V (下图)、根据数据表、输出电流应限制在4~8mA 范围内?

但实际测量值仍然可以达到11.75mA、我们希望如何解释数据表和实际测量值之间的差距?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    使用1.8V 电源时、4mA 是可保证压降(VOL)的最高电流。 您可以尝试吸收更高的电流(最高达50mA 的绝对最大额定值)、但不再 保证 VOL、可能会变得更大。