This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3GU04:电流镜匹配

Guru**** 2874300 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0108, SN74AHCU04, SN74LVU04A, SN74HCU04

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1047113/sn74lvc3gu04-matching-for-current-mirror

器件型号:SN74LVC3GU04
主题中讨论的其他器件:LSF0108SN74AHCU04SN74LVU04ASN74HCU04

请注意:这是在逻辑论坛中进行的、但问题实际上在于非 缓冲反向器的线性使用。

在这种情况下、我希望对通过在 PCB 级使用电流镜编码为电流的信号进行一些快速模拟计算(添加/减去)。

对于1:1电流镜、有很多晶体管对可用、p 和 n、双极以及 MOSFET。

实际上、我想使用 LVC2GU04或 AUP2GU04 (双路非缓冲!) 其中 VCC 或 GND 为 NC、仅使用一个半极。

我想知道、如果电源未完全连接(大容量偏置)、是否会出现意外的伪迹、但初始测量显示电流镜按预期合理工作。

对于1:2电流镜、更复杂的算术需要使用该电流镜、情况会有所不同。

支持该功能的晶体管阵列极少、而且价格往往相当昂贵。

因此、我想使用74LVC3GU04、一个用于输入的 FET、两个并联连接以实现2路输出的 FET、同样在 Vcc 或 GND 未连接的情况下。

(BTW:TI、请制作74AUP3GU04!)

无论如何、我将测试设置、但我可能会在此处询问一些其他视图。

特别是:是否有理由假定这三个 FET 以几何方式匹配?

相同的电气和时序参数可能表明它们存在、但数据表中并没有真正的匹配规格。

输出可以连接以供并行使用的规则表明延迟很好地匹配、因此 I/O 曲线也是如此。

但在逻辑芯片中、我们较少注意通道间的串扰、而这些串扰在线性使用中可能很重要(也可能不重要)。

在实验设置中验证这种用法不会排除该方法存在隐藏的缺点。

有人在听吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Alfred、

    这是一种非常有趣(也很智能)的逻辑用法。

    为了让显而易见的事情从一开始就走出去-这超出了数据表规格、TI 无法保证其运行超出数据表规格。 此外、我无法将我们的 IP 发布到网络上、因此我在下面所说的完全基于您在基本流程或大学 VLSI 设计课程中学习的公开信息/内容。

    话虽如此...

    您可以肯定地期望 FET 在此器件(或任何类似的非缓冲反向器)中匹配-它们构建在一个单片 IC 上、所有实例都来自相同的设计原理图、并且很可能在几何上完全相同、但有一些微小的接线差异。

    如果你使用的是 nFET,那么让 VCC 浮动不应该影响运行--人体偏置来自接地连接。

    对于 pFET、 我预计会出现类似情况、因为体偏置来自电源引脚。 悬空接地不应影响 PFET 运行。

    您可以将另一个电源引脚连接到所使用的相同值、以确保器件中没有任何浮动节点。 我希望相反器件 保持截止状态、并且不会对运行产生太大的影响-这些器件的泄漏电流应该非常小。

    您应该注意、I/O 引脚上有一个 ESD 保护电路、该电路可能会消耗您的部分电流、并且与该电流具有一定的温度相关性(通常而言、温度越高=泄漏越多)。

    此外、我建议您查看其他一些器件:

    LSF0108 -包含9个共享栅极连接的 N 沟道 FET。

    SN74LVU04A、SN74HCU04、SN74AHCU04均包含6个通道的非缓冲反向器、这也适用于您所描述的应用。

    -

    我将要求我们的系统团队考虑使用 SN74AUP3GU04、但我可以告诉您、我们的计划在未来几年已经制定好、因此您现在肯定想使用现有解决方案。