This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G99-Q1:OE 电源杆拉高

Guru**** 2668435 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G99-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1045983/sn74lvc1g99-q1-oe-bar-pulled-high

器件型号:SN74LVC1G99-Q1

大家好、团队、

我正在研究将 SN74LVC1G99-Q1用作 XNOR 门。 当 OE bar 和 B 为低电平且 A 为高电平时、可将其配置为 XNOR 栅极。

我在数据表中看到了这一说明:“为了确保加电或断电期间的高阻抗状态,OE 应通过上拉电阻器连接到 VCC;该电阻器的最小值由驱动器的电流吸入能力决定。”

我的问题如下:

  • 能否直接将 OE 接线杆和 B 接地并将 A 拉至5V?
  • 是否需要对 OE 指示条进行额外控制、以便在上电后将其拉低?

最棒的
Dajon McGill

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Dajon、

    [报价 userid="453072" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1045983/sn74lvc1g99-q1-oe-bar-pulled-high "]我能否将 OE 接线柱和 B 直接接地并将 A 拉至5V?

    是的。 这是将引脚永久设置为特定值的推荐方法之一。 您可以将引脚短接至所需的值、也可以使用电阻器执行相同的操作。 由于输入为高阻抗、因此这两种方法是等效的。

    此常见问题解答包含一些有关终止未使用通道的其他信息: [常见问题解答]如何终止逻辑器件的任何未使用通道? 

    我们还有 一个视频、介绍标准 CMOS 输入的操作、这在更一般的意义上可能会有所帮助: 标准 CMOS 输入 

    [引用 userid="453072" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1045983/sn74lvc1g99-q1-oe-bar-pulled-high "]上电后、是否需要对 OE 指示条进行额外控制才能将其拉低?[/quot]

    我不知道--你是否需要控制 OE\?  您的系统要求是什么?

    如果您需要器件在启动时处于高阻抗状态、那么是的、您需要控制 OE\引脚以在适当的时间打开输出。  如果您不需要此功能、则可以将 OE\引脚永久连接至低电平、以使输出始终保持活动状态。