This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0102:原理图设计审查和 VOL 确认

Guru**** 2539500 points
Other Parts Discussed in Thread: LSF0102

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1042208/lsf0102-schematic-design-review-and-vol-confirm

器件型号:LSF0102

您好、专家、

请帮助查看 LSF0102设计和波形。

支持需求

原理图请查看:

B1  侧低电压电平的原因注释。

谢谢

此致、

黎家祥

 

现场应用工程师

德州仪器台湾有限公司

O:+886-2-2175-2582

M:+886-909-262-582

电子邮件:Eric Lai @TI.com

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    LSF 转换器的低输出电压将是 LSF0102的输入低电压与器件上因电流灌入而产生的压降的组合。 本视频中对此进行了详细说明: 使用 LSF 系列进行上行转换 

    很可能、客户具有相对较低的上拉电阻值、这会导致大量电流通过器件。 可以通过增大上拉电阻来减小电流、但这也会减慢信号的上升沿、这在当前似乎相当快。 我希望他们可以摆脱大约两倍的电阻、同时仍然保持所显示的数据速率、而不会出现任何问题、这应该会显著降低 VOL 值(减少大约一半)。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    谢谢。 还有一个项目需要您的支持。

    此设计 Vref_A 为1.2V、Vref_B 为1.8V。

    我们是否可以知道此条件是否违反数据表 表表表9-2。 应用程序运行条件?  

    谢谢

    黎家祥

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    为了使偏置电路正常运行、电源引脚之间至少需要存在0.8V 的差异。

    如果系统中有一个较大的电源(例如2.5V 或3.3V)、则200k 偏置电阻可连接到该电源、同时保持器件的运行不变。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    您是否指出 、Vref_A 为1.2V、Vref_B 为1.8V 超出了数据表 表表9-2。

    但是、为什么数据表中说允许 在第1页上进行1.2V 至1.8V 转换。

    它使我们对第1页和 表9-2感到困惑。

    谢谢

    黎家祥  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Eric:

    该器件可从1.2V 转换为1.8V、但这需要单电源配置(如此处所述)或针对 VB 的更高电源电压。 电源之间必须至少有0.8V 的电压才能产生 此处所述的正确偏置

    表9-2是一个应用表-它提供了有关所描述的器件应用的一些详细信息。 它不是规格表。