您好、专家、
请帮助查看 LSF0102设计和波形。
支持需求
原理图请查看:

B1 侧低电压电平的原因注释。

谢谢
此致、
黎家祥
现场应用工程师
德州仪器台湾有限公司
O:+886-2-2175-2582
M:+886-909-262-582
电子邮件:Eric Lai @TI.com
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
尊敬的 Eric:
LSF 转换器的低输出电压将是 LSF0102的输入低电压与器件上因电流灌入而产生的压降的组合。 本视频中对此进行了详细说明: 使用 LSF 系列进行上行转换
很可能、客户具有相对较低的上拉电阻值、这会导致大量电流通过器件。 可以通过增大上拉电阻来减小电流、但这也会减慢信号的上升沿、这在当前似乎相当快。 我希望他们可以摆脱大约两倍的电阻、同时仍然保持所显示的数据速率、而不会出现任何问题、这应该会显著降低 VOL 值(减少大约一半)。