https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1044795/lsf0108
器件型号:LSF0108主题中讨论的其他器件:SN74AHC541
早上好、
我对上拉电阻器值以及如何限制电流有疑问。
我看到数据表中的表格和公式 RPU=(VPU-0.35)/0.015A、将其限制为15mA。
我的问题、
假设我有一个信号、它是 B1引脚的输入、上拉电压为5V、它是端口 A1引脚的输出。 VREFB 为5V、VREFA 为3.3V。
1) 1)我是否需要在 A 引脚上添加任何上拉电阻器、或者只需将唯一的上拉电阻器添加到 B 引脚上即可? 示例:要将电流设置为15mA、请使用310欧姆的 PUP B1引脚、5V 电压、以将电流设置为15mA。 对吧?
2) 2)如果我需要在端口 A 上设置初始状态、并且我还想在此处添加一个上拉电阻、该怎么办。 假设端口 A 和端口 B 上都有10k 上拉电阻。信号从端口 B 传输到端口 A。Vref B 为5V、Vref A 为3.3V。 驱动器需要驱动什么电流(设置电流)?
我有点困惑、很高兴听到您的反馈。
此致
Onur