This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0108:

Guru**** 2782575 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC541

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1044795/lsf0108

器件型号:LSF0108
主题中讨论的其他器件:SN74AHC541

早上好、

我对上拉电阻器值以及如何限制电流有疑问。  

我看到数据表中的表格和公式 RPU=(VPU-0.35)/0.015A、将其限制为15mA。  

我的问题、  

假设我有一个信号、它是 B1引脚的输入、上拉电压为5V、它是端口 A1引脚的输出。 VREFB 为5V、VREFA 为3.3V。  

1) 1)我是否需要在 A 引脚上添加任何上拉电阻器、或者只需将唯一的上拉电阻器添加到 B 引脚上即可? 示例:要将电流设置为15mA、请使用310欧姆的 PUP B1引脚、5V 电压、以将电流设置为15mA。 对吧?

2) 2)如果我需要在端口 A 上设置初始状态、并且我还想在此处添加一个上拉电阻、该怎么办。 假设端口 A 和端口 B 上都有10k 上拉电阻。信号从端口 B 传输到端口 A。Vref B 为5V、Vref A 为3.3V。 驱动器需要驱动什么电流(设置电流)?

我有点困惑、很高兴听到您的反馈。  

此致

Onur

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更高的上拉电流可实现更高的速度、但使用更多的功率并增加 VOL。 您必须选择符合您要求的电流。

    如果 A 引脚只是一个输出、则可能不需要上拉电阻器。 请参阅 《使用 LSF 系列进行电压电平转换》。

    2.驱动器必须能够吸收流经两个上拉电阻器的电流。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    在我的情况下、A 引脚始终为输出、B 引脚始终为输入。 驱动器 IC 都处于5V 电平、我想将电平转换为3V3。  

    VREFB 为5V、VREFA 为3V3。

    所有驱动 LSF 器件引脚 B 的 IC 都具有高达4mA 的驱动能力、我希望将电流限制在最高1mA。

    (在 B 引脚上)我在5V 侧有一个10k 上拉电阻器、该上拉电阻器将电流设置为0.465mA->(5-0.35)/10k

    我不能完全理解上拉对一侧的影响。 换挡器一侧还有一个10k 上拉至3V3的电阻。

    如果驱动器发送低电平信号、则该信号应具有下拉 B 引脚和 A 引脚的强度。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 是无源开关;对于低电平信号、连接了 A 和 B 引脚、驱动器必须能够应对流经两个电阻器的电流。

    为了实现向较低电压的单向电平转换、一种更简单、更稳健的解决方案是具有可过压输入的普通缓冲器、例如 SN74AHC541。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您提供新的器件信息、但我已经准备好了设计、并正在寻找我手头上的最佳解决方案。  

    如果我的两侧都有上拉电阻、那么驾驶员将能够驱动  

     (在 B 引脚上)我在5V 侧有一个10k 上拉电阻器、该上拉电阻器将电流设置为0.465mA->(5-0.35)/10k

    (在一个引脚上)我在3V3侧有一个10k 上拉电阻器、并将其下拉 0.295mA->(3.3-0.35)/10k

    对吧?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;总电流约为0.75mA。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    非常感谢。