请参阅下面的电路原理图。 在缓冲器的输入端、有一个0V - 3V3 UART、其工作方式与它应该的工作方式完全一样。 在输出上、我预计会有一个0v 转1v8的 UART。 但我得到的1V8总是很高。
它不是死芯片、因为多个 PCB (10)上仍然存在相同的问题-没有短路、电阻值正确、电源轨稳定。 对于测试、缓冲器的输出未连接到下游器件。
发生什么事了? 
IC 上的标记: 
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
请参阅下面的电路原理图。 在缓冲器的输入端、有一个0V - 3V3 UART、其工作方式与它应该的工作方式完全一样。 在输出上、我预计会有一个0v 转1v8的 UART。 但我得到的1V8总是很高。
它不是死芯片、因为多个 PCB (10)上仍然存在相同的问题-没有短路、电阻值正确、电源轨稳定。 对于测试、缓冲器的输出未连接到下游器件。
发生什么事了? 
IC 上的标记: 
如果器件正在工作、您肯定不需要任何帮助- LVC1G07的输出非常强、应轻松下拉10k 电阻器。
您是否还可以采用相同的示波器截图、但显示输入+电源引脚和输入+接地引脚(电源输入端的接地参考)?
如果所有这些显示正常,那么我怀疑输出损坏或器件有问题-- 考虑到您已经验证了其他电路板存在同样的问题、可能会导致损坏、那么这可能是一批糟糕的器件、我会发现考虑 TI 对每个器件进行测试时非常重要、而且这些器件必须已经通过了我们的测试(假设这些器件来自 TI)。
假设您的测试对电源和接地"良好"、我建议您开始 FA /通过供应商返回的下一步。 在这里、我可能没有其他事情可以做。
是的、我在吸管处感到非常的混乱
请参见下图:
我很惊讶电源轨的运行方式令人吃惊-我可能会尝试对传入的 RX 进行一些额外的滤波来解决这一问题。
这也可能是关于范围线的交叉讨论-范围是一个略微可疑的中国模式
我还跟进了汇编器、以便他们能够验证 IC 的来源- 在我看来、可能是假冒 IC