This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07-Q1:降压逻辑转换器

Guru**** 2587365 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1133473/sn74lvc1g07-q1-step-down-logic-converter

器件型号:SN74LVC1G07-Q1
我尝试使用漏极开路缓冲器将3V3 UART 转换为1V8 UART、但缓冲器的输出始终为高电平。

请参阅下面的电路原理图。 在缓冲器的输入端、有一个0V - 3V3 UART、其工作方式与它应该的工作方式完全一样。 在输出上、我预计会有一个0v 转1v8的 UART。 但我得到的1V8总是很高。

它不是死芯片、因为多个 PCB (10)上仍然存在相同的问题-没有短路、电阻值正确、电源轨稳定。 对于测试、缓冲器的输出未连接到下游器件。

发生什么事了?

IC 上的标记:

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我看不到所示的原理图有任何问题。

    您能否与所示的输入、输出和电源信号共享运行示波器截图?

    最好显示在来自输入的下降沿触发的100ns/div (或更短)时间刻度、以便我们可以看到输出响应。 如果您的信号较慢、您还可以显示更大的时间刻度、但我希望看到至少与器件工作的刻度相同。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这里有100ns/div 时间刻度-黄色是输入、紫色是输出  

    在这个屏幕截图中、我添加了一个10K 下拉电阻、以查看添加下拉电阻是否有助于缓冲器工作-因此、电压为0.9V 而非1.8V 的原因


  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果器件正在工作、您肯定不需要任何帮助- LVC1G07的输出非常强、应轻松下拉10k 电阻器。

    您是否还可以采用相同的示波器截图、但显示输入+电源引脚和输入+接地引脚(电源输入端的接地参考)?

    如果所有这些显示正常,那么我怀疑输出损坏或器件有问题-- 考虑到您已经验证了其他电路板存在同样的问题、可能会导致损坏、那么这可能是一批糟糕的器件、我会发现考虑 TI 对每个器件进行测试时非常重要、而且这些器件必须已经通过了我们的测试(假设这些器件来自 TI)。

    假设您的测试对电源和接地"良好"、我建议您开始 FA /通过供应商返回的下一步。 在这里、我可能没有其他事情可以做。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="216259" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1133473/sn74lvc1g07-q1-step-down-logic-converter/4208075 #4208075"]如果器件正常工作,您肯定不需要任何帮助-- LVC1G07的输出非常强,应轻松下拉10k 电阻器。

    是的、我在吸管处感到非常的混乱

    请参见下图:

    我很惊讶电源轨的运行方式令人吃惊-我可能会尝试对传入的 RX 进行一些额外的滤波来解决这一问题。  
    这也可能是关于范围线的交叉讨论-范围是一个略微可疑的中国模式


    我还跟进了汇编器、以便他们能够验证 IC 的来源- 在我看来、可能是假冒 IC