Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1023000/question-asking
主题中讨论的其他器件:SN74LVC125A大家好、
我的客户想要使用缓冲器 IC、他发现 了 NExperia 的74AVC9112DCH、该 IC 是一个1:4扇出缓冲器、您是否推荐用于1:4扇出的 IC 以及引脚对引脚?
因为我在 TI.com 中从未找到过1:4扇出缓冲 器、所以我只能找到 LMK1C1104PWR、但该 IC 是时钟缓冲器、价格更高、我不确定它是否正常。