This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 提问

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC125A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1023000/question-asking

主题中讨论的其他器件:SN74LVC125A

大家好、

我的客户想要使用缓冲器 IC、他发现 了 NExperia 的74AVC9112DCH、该 IC 是一个1:4扇出缓冲器、您是否推荐用于1:4扇出的 IC 以及引脚对引脚?  

因为我在 TI.com 中从未找到过1:4扇出缓冲  器、所以我只能找到 LMK1C1104PWR、但该 IC 是时钟缓冲器、价格更高、我不确定它是否正常。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TI 不制造这样一个扇出缓冲器。

    最相似的器件是一个与 SN74LVC125A 类似的纯缓冲器、但它不是 P2P、禁用时没有下拉电阻。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这是重复的帖子。 有关 原始线程、请参阅:e2e.ti.com/.../buffer-question-asking。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    我明白了。

    感谢你的善意帮助。