请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC3G17 主题中讨论的其他器件:TLV9034
我的应用具有弱电源(简单的电阻齐纳二极管)、我注意到当74LVC3G17的其中一个输入的输入电压不是0V 或 Vcc 时、电源电压会下降。
数据表指定了500uA 的 Δ ICC。 我认为压降是由这个引起的。
然而、这个技术规格针对一个特定的输入电压、而在我的应用中、输入电压在0V 和 Vcc 之间非常缓慢(~1ms)。
需要采用什么安全的 Δ ICC 值、因此我可以重新设计电源来提供该电流?