This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC3G17:整个输入电压摆幅范围内的差分 ICC 电流

Guru**** 2513185 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV9034

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1019964/sn74lvc3g17-delta-icc-current-over-full-input-voltage-swing

器件型号:SN74LVC3G17
主题中讨论的其他器件:TLV9034

我的应用具有弱电源(简单的电阻齐纳二极管)、我注意到当74LVC3G17的其中一个输入的输入电压不是0V 或 Vcc 时、电源电压会下降。

数据表指定了500uA 的 Δ ICC。 我认为压降是由这个引起的。

然而、这个技术规格针对一个特定的输入电压、而在我的应用中、输入电压在0V 和 Vcc 之间非常缓慢(~1ms)。

需要采用什么安全的 Δ ICC 值、因此我可以重新设计电源来提供该电流?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    VCC = 3.3V 时的典型值为4mA。但未指定最大值。

    要稳定电压、请使用更大的去耦电容器。

    为了避免击穿电流、请使用 TLV9034等比较器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    更大的电容器也不起作用、也不会降低齐纳二极管的串联电阻(我不能太低)。

    但是、我找到了描述苯胺性质的 TI 文档 SCBA011。

    结论是、LVC 技术不适合用于慢速输入信号。

    我选择 LVC17是因为阈值电平符合我的要求、而(A) HC 的阈值电平不符合我的要求。

    因此、比较器似乎是一种更好的解决方案、或者可以保持电源电压恒定的稳压器。