This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G17-Q1:施密特触发器器件电流

Guru**** 2526700 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G17-Q1

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1136732/sn74lvc1g17-q1-schmitt-trigger-device-current

器件型号:SN74LVC1G17-Q1

各位专家:

在该查询中寻求您的帮助:

我们使用 的是 SN74LVC1G17-Q1施密特触发器、我们将 VCC 连接到3V3、输出"Y"将连接到 IMXRT 117xx GPIO 引脚。

我们通过3K3电阻限制"Y"输出电流、因为 IMXRT 117xx GPIO 引脚可灌入高达25mA、 SN74LVC1G17-Q1还可拉取高达24mA 的3V3电源。

那么、在上述情况下、您想知道器件电流吗? 根据我们的理解、IO = 1mA (Y 电流-灌入 IMXRT GPIO 引脚)+ 10uA (ICC)+ 20uA (A 输入电流)= 1.03mA;这种理解是否明确。

由于数据表中提供了内部电路、如果可用、请分享。

谢谢你。

此致
阿尔基·A.

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    配置为输入的 GPIO 引脚具有极高的阻抗。 (RT1170数据表将最大泄漏电流指定为400nA。) 无需使用电阻器。

    SN74LVC1G17-Q1的 µA 电流(流入 VCC 和从 GND 流出)最高为20 μ A。 负载电流为 RT117x 的泄漏电流、它要么流入 RT117x 的 VCCIO、流经 GPIO 和 Y 引脚、然后流出 SN74LVC1G17-Q1的 GND、要么流经 Y 引脚和 GPIO 进入 SN74LVC1G17-Q1的 VCC、然后流出 RT117x 的 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Archie、

    我理解的问题是:

    如果 LVC 器件处于高电平状态且 GPIO 处于低电平状态、则流经3.3k Ω 电阻的电流将是多少?

    -

    假设 I 是正确的、电流大约为 I = V / R = 3.3V/3300ohm = 1mA

    每个器件都有一些内部电阻、但与3.3k Ω 电阻器相比、它将非常小。 以3.3V 电压运行的 LVC 器件的输出电阻约为15欧姆、并且由于您的 GPIO 具有类似的额定电流、因此我也将在15欧姆下估算它。

    这将估算 LVC 器件的输出电流约为991uA、等于 GPIO 的输入电流。

    [引用 userid="487726" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1136732/sn74lvc1g17-q1-schmitt-trigger-device-current 是否要了解上述情况下的器件电流? 根据我们的理解、IO = 1mA (Y 电流-灌入 IMXRT GPIO 引脚)+ 10uA (ICC)+ 20uA (A 输入电流)= 1.03mA;这种理解是否明确。[/QUEST]

    如果用"器件电流"表示流入 VCC 引脚的最大电流、即电源电流、则最高为10uA (这是所有条件下的最大值)加上输出电流991uA 或1.001mA。

    此计算假设 LVC 器件的输入为 VCC 或 GND。 如果不是、则输入电路的电流将增大。

    [引用 userid="487726" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1136732/sn74lvc1g17-q1-schmitt-trigger-device-current "]由于数据表中提供了内部电路,如果有内部电路,请共享。

    不可以、我们无法分享我们器件的完整内部设计-但是我们确实有一个有关施密特触发输入工作原理的详细视频、您可以在那里看到电流路径。  https://training.ti.com/schmitt-trigger-cmos-inputs