各位专家:
在该查询中寻求您的帮助:
我们使用 的是 SN74LVC1G17-Q1施密特触发器、我们将 VCC 连接到3V3、输出"Y"将连接到 IMXRT 117xx GPIO 引脚。
我们通过3K3电阻限制"Y"输出电流、因为 IMXRT 117xx GPIO 引脚可灌入高达25mA、 SN74LVC1G17-Q1还可拉取高达24mA 的3V3电源。
那么、在上述情况下、您想知道器件电流吗? 根据我们的理解、IO = 1mA (Y 电流-灌入 IMXRT GPIO 引脚)+ 10uA (ICC)+ 20uA (A 输入电流)= 1.03mA;这种理解是否明确。
由于数据表中提供了内部电路、如果可用、请分享。
谢谢你。
此致
阿尔基·A.