Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC244A 您好!
SN74LVC244A 的数据表 (第6页)规定 VIL 最大值= 0.8V、对于噪声容限分析、我们需要 VIL 最小值。 Vi (输入电压)被称为 Vi min=0。 我们是否应该考虑 VIL 最小值?
在我们的电路板 中报告的下冲为 -0.1773V。 没关系吗? 请遵守