This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC244A:SN74LVC244A 的下冲规范

Guru**** 2535150 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC244A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1136337/sn74lvc244a-undershoot-specification-for-sn74lvc244a

器件型号:SN74LVC244A

您好!

SN74LVC244A 的数据表 (第6页)规定 VIL 最大值= 0.8V、对于噪声容限分析、我们需要 VIL 最小值。  Vi (输入电压)被称为 Vi min=0。 我们是否应该考虑 VIL 最小值?  

在我们的电路板 中报告的下冲为 -0.1773V。 没关系吗? 请遵守

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是;所有低于 VIL 的电压均读作低输入。

    绝对最大额定值允许电压低至−0.5V

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢你。

    我们板中的 VIL 值为-20mV、这可以吗?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    −0.02V 不低于−0.5V。无论持续时间如何、这都是正常的。