Other Parts Discussed in Thread: SN74LV125A, SN74AHC125
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:CD74HC4050 主题中讨论的其他器件:SN74LV125A、 SN74AHC125
我在 电路中使用 CD74HC4050D、其中输入信号为5V (表示高电平)、3.3V (表示高电平)。 我仅使用4个缓冲器。 如果另外两个为:(1)保持悬空、(2)直接接地、(3)通过电阻器(例如10K)或其他器件拉至接地。 这个问题将同时适用于输入和输出引脚。 谢谢。