This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD74HC4050:如何连接未使用的逻辑引脚

Guru**** 2540720 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LV125A, SN74AHC125

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1137184/cd74hc4050-how-to-connect-unused-logic-pins

器件型号:CD74HC4050
主题中讨论的其他器件:SN74LV125ASN74AHC125

我在 电路中使用 CD74HC4050D、其中输入信号为5V (表示高电平)、3.3V (表示高电平)。 我仅使用4个缓冲器。 如果另外两个为:(1)保持悬空、(2)直接接地、(3)通过电阻器(例如10K)或其他器件拉至接地。 这个问题将同时适用于输入和输出引脚。 谢谢。