Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCC3245A
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVCC3245A 大家好、
我们客户对 SN74LVCC3245A 有以下几个问题:
应用手册 szza036c 的第4.10节 显示了如下动态参数:
-最大/最小静音输出
-来自两个端口的动态电平
-来自两个端口的最小/最大高/低电平动态电平
我们是否有适用于 SN74LVCC3245A 的这些参数?
2. 最大闩锁电流是多少?在什么测试条件下? 数据表显示闩锁电流超过250mA、您能帮助我们向客户澄清这一点吗?
提前感谢!
此致、
Jejomar