This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVCC3245A:动态参数和闩锁电流

Guru**** 2826195 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVCC3245A

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1158594/sn74lvcc3245a-dynamic-parameters-and-latch-up-current

器件型号:SN74LVCC3245A

大家好、

我们客户对 SN74LVCC3245A 有以下几个问题:

应用手册 szza036c 的第4.10节 显示了如下动态参数:

-最大/最小静音输出
-来自两个端口的动态电平
-来自两个端口的最小/最大高/低电平动态电平

我们是否有适用于 SN74LVCC3245A 的这些参数?

2. 最大闩锁电流是多少?在什么测试条件下? 数据表显示闩锁电流超过250mA、您能帮助我们向客户澄清这一点吗?

提前感谢!


此致、

Jejomar

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    嘿、Jejomar、

    关于静音输出最大/最小值、它通常取决于每个应用、这就是您在数据表中看不到此规格的原因。 对于动态电平(VIL/VOL 和 VIH/VOH)规格、它在数据表的第5~6页中列出。  

    [引用 userid="392789" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1158594/sn74lvcc3245a-dynamic-parameters-and-latch-up-current ]2. 最大 闩锁电流是多少?在什么测试条件下? 数据表显示闩锁电流超过250mA、您能帮助我们向客户澄清这一点吗?

    闩锁性能规范是由 JESD17定义的标准测试(JESD78现已替代其用于较新的器件)。  简而言之、电流由不带闩锁的外部电压源注入引脚。   下面是一个附加的应用手册、供您参考。