This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
您好!
SN74LVC1G123的输出由 LSF0101进行电平位移。
在数据表中、LSF0101的最低 Vref_A 为0.95V。
在仿真中、Vref_A 从3.3V 分压到0.763V、随后的 Vref_A 电源的输出为~0.7V。
仿真或数据表规格中是否有任何错误?
如果 Vref_A 小于 Vref_A 的最小值(0.95V)、是否会出现问题?
大家好、Clemens、
感谢您的回复。 LSF 不能与下拉电阻器配合使用的任何原因是什么?
使用此电压转换器的目的是确保 SN74LVC1G123的输出是稳定的输出电压、且具有所需的脉宽。
此外、我希望将输出降至0.9V、并保持 SN74LVC1G123的脉冲宽度。
电压进一步连接到将注入 PCIe 通道的模拟开关。
最终目的是将此低振幅(<0.5V)脉宽注入 PCIe 通道。
另一个问题是市场上可用于确保 PCIe 信号完整性的超低电容开关。
您好!
如果我希望输出电压(VOH)为~0.95V、那么我需要将 VCCA 调整为~1.245V。 是这样吗?
您好!
我已附加最新的 PSPICE 模型。
是更改输出电压电源(在您的情况下为 Vcca)将更改 VOH 电压。
e2e.ti.com/.../SN74AXC1T45.libe2e.ti.com/.../7673.SN74AXC1T45.cire2e.ti.com/.../SN74AXC1T45.TSC
此致、
Karan
输出电压取决于输出电流。
两个电源都需要一个去耦电容器;将一个电容器与 R62并联。
您好、Karan、
请注意、您提供的库文件中有额外的 oen 引脚。 但总引脚数仅为6。
该 OEn 引脚的任何功能? 它应该连接到 GND ?
您好、Clemens/Karan、
我具有18 Ω 至25 Ω 的有效负载电阻、输出 (蓝色)降至0.27V。
所需的振幅最大为0.5V 推荐使用任何器件?
输出电流为27mA 的高电流。
如果您知道负载电阻、则可以直接在 LVC 输出上使用分压器。
数据表中的最大 IOL /IOH 为12mA。 蓝色标记处所需的最大电平为0.5V、最小值为0V。 最初计划将电位计置于 VREFA、以相应地调整最大电平。 但尚未放置电位器、VrefA 3.3V 也无法在蓝色标记处达到0.5V。
在输出端具有高阻抗的情况下、根据数据表、我最多只能获得1.5V 电压、而不是2.3V 电压。 不确定哪里出错了。
您好!
AXC 器件具有一些内部电阻、即它不是理想的电压源。
您已经计算出此电阻为58欧姆(最大值为卢比)。
使用分压器公式、我们可以估算输出电压:
VOUT (1)= 3.3V *(22.5 + 35)/(22.5 + 35 + 58)= 1.64V
该值是使用最坏情况下的 Ron 计算得出的、输出电流仅为12mA、但实际消耗的电流是(1.5 /(22.5+35)= 26mA 的两倍以上、因此电阻 会增加。 在这种情况下、我们可以向后工作以确定器件的实际电阻:
1.5V = 3.3V *(22.5 + 35)/(22.5 + 35 + Lo)
Ln = 69欧姆
了解这一点后、您可以调整分压器、从而为您提供所需的值:
0.5V = 3.3V * 22.5 /(R + 22.5 + 69)
R = 57欧姆
为了提高驱动强度、您可以使用双通道器件并使通道并联。
R2表示开关的导通电阻。
当4个开关连接到一个转换器输出时、所需的总输出电流为~95mA。
该器件的最大输出电流为50mA。
是否推荐其他器件? sn74gtl2014适用?
对于该电流、我建议使用所有通道并联的 SN74AXC4T245、甚至 SN74AXC8T245。
SN74AXC4T245是否有 SPICE 模型? 或者、我可以使用4 个 SN74AXC1T45来表示 SN74AXC4T245?
您好!
我们的所有逻辑模型仅代表器件的一个通道-您可以使用4个 AXC1T45模型来精确地对 AXC4T245进行建模。
我们注意 到、仿真模型 SN74AXC1T45的 ROR 随输出电流的不同而变化。 它是正确的行为吗? 正确的卢比值是什么?
您好!
卢候选人的目的是对输出驱动器的 Ron 进行建模。 是的、行为正确、因为您可以在数据表中看到 IOH 和 VOH 的关系。
此致、
Karan