This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] LSF0101:为 SN74LVC1G123添加了电压转换器 LSF0101

Guru**** 2813725 points

Other Parts Discussed in Thread: LSF0101, SN74LVC1G123, SN74AXC1T45, SN74GTL2014, SN74AXC4T245, SN74AXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1030878/lsf0101-add-on-voltage-translator-lsf0101-for-sn74lvc1g123

器件型号:LSF0101
主题中讨论的其他器件: SN74LVC1G123SN74AXC1T45SN74GTL2014SN74AXC4T245SN74AXC8T245

您好!  

  SN74LVC1G123的输出由 LSF0101进行电平位移。

在数据表中、LSF0101的最低 Vref_A 为0.95V。

 在仿真中、Vref_A 从3.3V 分压到0.763V、随后的 Vref_A 电源的输出为~0.7V。  

仿真或数据表规格中是否有任何错误?

如果 Vref_A 小于 Vref_A 的最小值(0.95V)、是否会出现问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    低于0.95V 时、不保证正常运行。 我怀疑仿真能够正确地对所有错误条件进行建模。

    LSF 不得与下拉电阻器配合使用。

    您要尝试解决的实际问题是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Clemens、

    感谢您的回复。 LSF 不能与下拉电阻器配合使用的任何原因是什么?

    使用此电压转换器的目的是确保 SN74LVC1G123的输出是稳定的输出电压、且具有所需的脉宽。

    此外、我希望将输出降至0.9V、并保持  SN74LVC1G123的脉冲宽度。  

    电压进一步连接到将注入 PCIe 通道的模拟开关。  

    最终目的是将此低振幅(<0.5V)脉宽注入 PCIe 通道。  

    另一个问题是市场上可用于确保 PCIe 信号完整性的超低电容开关。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    LSF 可与开漏信号搭配使用。 作为无源开关、它可能没有足够的驱动强度来满足您的应用需求。

    使用 SN74AXC1T45等缓冲电平转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

     您是否具有用于 SN74AXC1T45的 PSpice 模型? 因为我无法在网络中找到。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    如果我希望输出电压(VOH)为~0.95V、那么我需要将 VCCA 调整为~1.245V。 是这样吗?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我已附加最新的 PSPICE 模型。

    是更改输出电压电源(在您的情况下为 Vcca)将更改 VOH 电压。

    e2e.ti.com/.../SN74AXC1T45.libe2e.ti.com/.../7673.SN74AXC1T45.cire2e.ti.com/.../SN74AXC1T45.TSC

    此致、

    Karan

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电压取决于输出电流。

    两个电源都需要一个去耦电容器;将一个电容器与 R62并联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Karan、

    请注意、您提供的库文件中有额外的 oen 引脚。 但总引脚数仅为6。

    该 OEn 引脚的任何功能? 它应该连接到 GND ?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Clemens/Karan、  

    我具有18 Ω 至25 Ω 的有效负载电阻、输出 (蓝色)降至0.27V。

    所需的振幅最大为0.5V 推荐使用任何器件?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输出电流为27mA 的高电流。

    如果您知道负载电阻、则可以直接在 LVC 输出上使用分压器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    数据表中的最大 IOL /IOH 为12mA。   蓝色标记处所需的最大电平为0.5V、最小值为0V。 最初计划将电位计置于 VREFA、以相应地调整最大电平。 但尚未放置电位器、VrefA 3.3V 也无法在蓝色标记处达到0.5V。

    在输出端具有高阻抗的情况下、根据数据表、我最多只能获得1.5V 电压、而不是2.3V 电压。 不确定哪里出错了。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    AXC 器件具有一些内部电阻、即它不是理想的电压源。

    您已经计算出此电阻为58欧姆(最大值为卢比)。

    使用分压器公式、我们可以估算输出电压:

    VOUT (1)= 3.3V *(22.5 + 35)/(22.5 + 35 + 58)= 1.64V

    该值是使用最坏情况下的 Ron 计算得出的、输出电流仅为12mA、但实际消耗的电流是(1.5 /(22.5+35)= 26mA 的两倍以上、因此电阻 会增加。 在这种情况下、我们可以向后工作以确定器件的实际电阻:

    1.5V = 3.3V *(22.5 + 35)/(22.5 + 35 + Lo)
    Ln = 69欧姆

    了解这一点后、您可以调整分压器、从而为您提供所需的值:

    0.5V = 3.3V * 22.5 /(R + 22.5 + 69)

    R = 57欧姆

    为了提高驱动强度、您可以使用双通道器件并使通道并联。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    R2表示开关的导通电阻。

    当4个开关连接到一个转换器输出时、所需的总输出电流为~95mA。

    该器件的最大输出电流为50mA。

    是否推荐其他器件?  sn74gtl2014适用?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    对于该电流、我建议使用所有通道并联的 SN74AXC4T245、甚至 SN74AXC8T245。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    SN74AXC4T245是否有 SPICE 模型? 或者、我可以使用4  个 SN74AXC1T45来表示 SN74AXC4T245?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们的所有逻辑模型仅代表器件的一个通道-您可以使用4个 AXC1T45模型来精确地对 AXC4T245进行建模。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我们注意  到、仿真模型 SN74AXC1T45的 ROR 随输出电流的不同而变化。 它是正确的行为吗? 正确的卢比值是什么?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    卢候选人的目的是对输出驱动器的 Ron 进行建模。 是的、行为正确、因为您可以在数据表中看到 IOH 和 VOH 的关系。

    请访问 :https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/764984/faq-how-do-i-determine-the-output-voltage-voh-vol-or-output-current-ioh-iol-of-a-cmos-logic-device

    此致、

    Karan