This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 栅极驱动器高达12V、上升/下降时间为1ns

Guru**** 2779745 points

Other Parts Discussed in Thread: LMG1020, UCC27517, LM5134

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1028741/gate-driver-up-to-12v-with-rise-fall-time-1ns

主题中讨论的其他器件:LMG1020UCC27517LM5134

您好!

我是否可以知道 TI 是否有任何栅极驱动器支持高达12V 的电压、上升/下降时间为1ns?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    负载有多大? 您可以承受什么传播延迟?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    没有负载、传播延迟更好<10ns。 (实际上越快越好)

    我想使用该线路的输出来生成脉冲持续时间、以便耦合到另一个信号上。 可以将其视为在信号线上生成 FEXT。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Woon、

    感谢您的支持!

    ----

    我们 的 LMG1020 可提供0.4ns 的典型上升和下降时间(100pF 负载)、限制为5V VDD...  (如果您可以处理5V 限制、这是最佳选择)

    它还具有我们最小的传播延迟2.5ns。

    ----

    否则、我们没有能够满足所有规格的驱动程序。  我们具有较高 VDD 能力的驱动器没有小于10ns 的传播延迟或1ns 的上升/下降时间;但很难分辨其他驱动器的上升/下降时间会有多快、因为我们将它们的规格设计为1.8nF 等容性负载。

    为了便于您查看、以下是可满足12V VDD 要求的驱动器、这些驱动器可能足够接近您所需的电压:

    UCC27524

    UCC27519

    ----

    我希望这对您有所帮助!  请告诉我、我是通过按下绿色按钮回答您的问题、还是可以随时跟进您的问题!

    谢谢、

    Aaron Grgurich

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    您是否拥有与 LMG1020具有相似逻辑门和上升/下降时间的3.3V 电源栅极驱动器? 我的板上只有3.3V 和12V 电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    栅极驱动器由高压电源供电。

    3.3V 恰好是 TTL 信号的高电平。 搜索功能有一个额外的列"输入阈值";搜索 TTL:
    www.ti.com/power-management/gate-drivers/low-side-drivers/products.html#p2869max=12;40&p598=TTL

    尝试使用 UCC27517、并测量您的应用中的实际上升/下降时间。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您是否拥有用于 LM5134B 的 PSpice 模型? 它具有典型值为3ns 的1000pF 电容输出。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Woon、

    我们有一个用于 LM5134A 的 pspice 模型。 A 版本和 B 版本之间的唯一差异是输入的逻辑阈值电平。

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Don、

    VIH 为2.4V (最小值)、VIL 为0.8V (最大值)。 是否要求最小输入脉冲宽度?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Aaron、

    对于 LMG1020、OUTH 和 OUTL 能否连接在一起以生成 IN+之后的脉冲宽度? IN-连接至 GND。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Woon、

    我们没有为 LM5134规定最小脉冲宽度。

    在 LMG1020上将 OUTH 和 OUTL 连接在一起是很好的。  

    此致、

    Don

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    好的。 谢谢 Don。