Other Parts Discussed in Thread: LMG1020, UCC27517, LM5134
您好!
我是否可以知道 TI 是否有任何栅极驱动器支持高达12V 的电压、上升/下降时间为1ns?
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你好、Woon、
感谢您的支持!
----
我们 的 LMG1020 可提供0.4ns 的典型上升和下降时间(100pF 负载)、但限制为5V VDD... (如果您可以处理5V 限制、这是最佳选择)
它还具有我们最小的传播延迟2.5ns。
----
否则、我们没有能够满足所有规格的驱动程序。 我们具有较高 VDD 能力的驱动器没有小于10ns 的传播延迟或1ns 的上升/下降时间;但很难分辨其他驱动器的上升/下降时间会有多快、因为我们将它们的规格设计为1.8nF 等容性负载。
为了便于您查看、以下是可满足12V VDD 要求的驱动器、这些驱动器可能足够接近您所需的电压:
----
我希望这对您有所帮助! 请告诉我、我是通过按下绿色按钮回答您的问题、还是可以随时跟进您的问题!
谢谢、
Aaron Grgurich
栅极驱动器由高压电源供电。
3.3V 恰好是 TTL 信号的高电平。 搜索功能有一个额外的列"输入阈值";搜索 TTL:
www.ti.com/power-management/gate-drivers/low-side-drivers/products.html#p2869max=12;40&p598=TTL
尝试使用 UCC27517、并测量您的应用中的实际上升/下降时间。