https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1028067/txs0108e-txs0108e
器件型号:TXS0108E您好!
客户询问上拉电阻器的值。
----------------------------------------------------
我们正在测试一个新电路板、该电路板需要一个电平转换器来实现两个系统之间的通信:一个由3.3V 电源供电、另一个由5V 电源供电。
在此电路中、我们考虑了 TI 的 TXB010PWR。 在我们的测试过程中、我们发现了一些问题。 从微侧 A 的角度来看、如果我们将引脚状态从高电平更改为低电平、则在微侧 B 中看不到预期的行为。我们分析了数据表、发现该组件不适合驱动低阻抗 (需要超过50K 的外部上拉电阻):

我们已经了解了 TXS0108E、这似乎是更适合的器件。
您能否确认此器件(TXS0108)适合将外部1.6K 欧姆驱动为低电平?
谢谢
Jani