This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0108E:TXS0108E

Guru**** 2578945 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1028067/txs0108e-txs0108e

器件型号:TXS0108E

您好!

客户询问上拉电阻器的值。

----------------------------------------------------  

我们正在测试一个新电路板、该电路板需要一个电平转换器来实现两个系统之间的通信:一个由3.3V 电源供电、另一个由5V 电源供电。

在此电路中、我们考虑了 TI 的 TXB010PWR。 在我们的测试过程中、我们发现了一些问题。 从微侧 A 的角度来看、如果我们将引脚状态从高电平更改为低电平、则在微侧 B 中看不到预期的行为。我们分析了数据表、发现该组件不适合驱动低阻抗 (需要超过50K 的外部上拉电阻):

我们已经了解了 TXS0108E、这似乎是更适合的器件。

您能否确认此器件(TXS0108)适合将外部1.6K 欧姆驱动为低电平?

谢谢

Jani

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    TXS 是无源开关;如果微型 A 能够吸收该电流、它将起作用。

    请 kΩ、TXS 集成了10k Ω 上拉电阻器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您能否确认此器件(TXS0108)适合将外部1.6K 欧姆驱动为低电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好、Jani、

    否、TXS 没有自己的直流驱动器。 正如 Clemens 提到的、micro A 必须将其驱动为低电平。