主题中讨论的其他器件:TLV7011
我将一个 RC (时间常数) 连接到与门的其中一个输入。 与门的另一个输入始终为高电平(Vcc)。 当连接到 RC 时间常数的输入达到2.5V 时、与门输出变为高电平。 由于 Vcc = 5V、我希望与门在3.5V 时变为高电平。 RC 滤波器的输入是400kHz 的方波。 请参阅随附的波形以供您参考。 通道3是与门输出、通道4是输入之一(始终为高电平)、而通道7是其另一个输入(RC 时间常数)。
RC 常数的 R = 1.6kOhm、C = 100pF。
请告诉我可能出错的地方。