This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G08:高电平输入电压与0.7*Vcc 不匹配

Guru**** 2524460 points
Other Parts Discussed in Thread: TLV7011

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1027040/sn74lvc1g08-high-level-input-voltage-not-matching-0-7-vcc

器件型号:SN74LVC1G08
主题中讨论的其他器件:TLV7011

我将一个 RC (时间常数) 连接到与门的其中一个输入。 与门的另一个输入始终为高电平(Vcc)。 当连接到 RC 时间常数的输入达到2.5V 时、与门输出变为高电平。 由于 Vcc = 5V、我希望与门在3.5V 时变为高电平。 RC 滤波器的输入是400kHz 的方波。 请参阅随附的波形以供您参考。 通道3是与门输出、通道4是输入之一(始终为高电平)、而通道7是其另一个输入(RC 时间常数)。  

RC 常数的 R = 1.6kOhm、C = 100pF。

请告诉我可能出错的地方。