This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 职能支持咨询

Guru**** 2894030 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G74, SN74LVC1G14, SN74HCS72

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1025764/function-support-consulting

主题中讨论的其他器件:SN74LVC1G74SN74LVC1G14SN74HCS72

客户希望检查是否有任何器件可支持以下功能。 它们期望输出在输入信号的第一个下降沿变为低电平、并且仅在复位信号变为高电平时恢复。  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    输入信号可用作触发器的时钟输入。

    是触发复位信号边沿还是电平? 换句话说、当输入信号在复位为高电平时具有下降沿时会发生什么情况?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好 、Clemens、

    感谢您的及时支持。 我将进一步与客户核实这一点。 如果复位信号是电平触发的、该怎么办?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Aki:

    我不确定这里的预期操作是什么。 下面是我认为显示的内容:

    (1)如果输入在高电平状态下保持稳定、则输出保持在高电平状态。

    (2)一旦输入切换为低电平、输出进入低电平状态、并保持该状态 、直到复位变为高电平。

    (3)我的假设是、只要复位保持高电平、输出就会保持高电平

    我同意 D 型触发器可用于此操作、并且将是最简单的解决方案-例如 SN74LVC1G74。

    我要将输入信号连接到'1G74的 CLR\引脚、并通过逆变器(例如 SN74LVC1G14)将复位信号连接到 PRe\引脚。 D 和 CLK 可以端接至接地端、因为我认为它们对于这个电路来说不是真的必要的--至少如果我正确地理解了运行。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果复位信号是电平触发的、则需要在下降沿触发的触发器、例如 SN74HCS72。 将/CLK 连接到输入信号、将 D 连接到 GND、将/CLR 连接到 VCC、并将/PRE 连接到反相复位信号。