This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102DCTR 的输入电压可接受范围

Guru**** 2387080 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1024485/txs0102-input-voltage-acceptable-range-for-txs0102dctr

器件型号:TXS0102

你(们)好

 我们计划 在设计中使用 TXS0102DCTR。 数据表建议 A 和 B 端口的最大 VIL 为0.15V

请确认 IC 的 VIL 值

--

此致、

基尔萨纳

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Keerthana、

    这些是 VIL 值、请参阅注释2。 要了解 TXS 的工作原理、请参阅此 报告

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    谢谢迪伦