请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXS0102 你(们)好
我们计划 在设计中使用 TXS0102DCTR。 数据表建议 A 和 B 端口的最大 VIL 为0.15V
请确认 IC 的 VIL 值
--
此致、
基尔萨纳
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
你(们)好
我们计划 在设计中使用 TXS0102DCTR。 数据表建议 A 和 B 端口的最大 VIL 为0.15V
请确认 IC 的 VIL 值
--
此致、
基尔萨纳