请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
主题中讨论的其他器件:TXS0104E、 TXS0102、 SN74LVC1G07目前、PCIe 设计过程需要一个具有漏电开路输出的1.8V 至3.3V 电平转换芯片。 电气特性如下:
1.8V 输入 VIL (MAX)≥0.45V;VIH (MIN) 1.35或更低
3.3V 输出电压(最大值)≤0.2V;VOH (最大值)≤3.8V
请帮助推荐可用类型的漏电开路输出转换器芯片