This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] 1.8V 至3.3V 电平转换芯片

Guru**** 2589265 points
Other Parts Discussed in Thread: TXS0104E, TXS0102, SN74LVC1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1024537/1-8v-to-3-3v-level-conversion-chip

主题中讨论的其他器件:TXS0104ETXS0102SN74LVC1G07

目前、PCIe 设计过程需要一个具有漏电开路输出的1.8V 至3.3V 电平转换芯片。 电气特性如下:

1.8V 输入 VIL (MAX)≥0.45V;VIH (MIN) 1.35或更低

3.3V 输出电压(最大值)≤0.2V;VOH (最大值)≤3.8V

请帮助推荐可用类型的漏电开路输出转换器芯片

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、张

    TXS0108支持该电平位移范围和开漏信号。 如果需要、它还提供4通道(TXS0104E)版本和2通道(TXS0102)版本。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    最简单的解决方案是开漏缓冲器、例如 VCC = 1.8V 的 SN74LVC1G07

    使用 AUC 代替 LVC 实现高速、或使用 AUP 实现低功耗。 还有用于更多通道(2G、3G)的器件。