This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] CD4056B:CD4056BPW VDD & Amp;VIH、VIL 电压电平

Guru**** 2927270 points

Other Parts Discussed in Thread: CD74HCT4511

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1158230/cd4056b-cd4056bpw-vdd-vih-vil-voltage-level

器件型号:CD4056B
主题中讨论的其他器件:CD74HCT4511

您好、专家、

客户对 VDD 和模数转换引脚有疑问、 如果我们将 P3V3用于 VDD、并将1.8V 电压电平用于~D 引脚、是否需要将1.8V 电压转换为3.3V?

此致、

标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    CD4000器件针对5V 以上的高电压进行了优化;对于5V 以下的电压、不保证电气特性。 但是、即使我们假设 VIH 为 VDD 的70%、这也是2.3V。您需要一个电平转换器。

    没有用于此功能的现代器件、因为现在、这通常在微控制器上的软件中实现。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我有点困惑、您是否提到了类似这样的某种设置?

    另外、正如 Clemens 所说、CD4000系列通常用于更高的工作范围。

     CD74HCT4511中有一个类似的器件 、在这些较低的值下工作得更好。

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    根据客户的要求,他们需要解码器支持0~F 显示,因此他们 不会使用 CD74HCT4511。

    但  它们是 BCD GPIO (1.8V 至3.3V)原理图中的电平位移、请帮助在第9页中查看、如下文件所示。

    e2e.ti.com/.../vistara_5F00_1004_5F00_1100_5F00_Review.pdf

    CD4056BPW 有一些问题:

    1. 规格中没有引脚定义、引脚1 (STORBE)、引脚6 (DIS.FREQ.IN)、引脚7 (VEE)的功能

    对此,

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    当引脚1 (Strobe)为高电平时、将输入直接推至输出、但 当引脚1变为低电平时、它将保持先前在显示屏中施加的输出。

    引脚6 (中的 DIS FEQ)当为高电平时、输出 LED 将被视为低电平有效、但是当为低电平时、输出将为高电平有效

    引脚7 (VEE)将是输出的低电平。  如果接地、当输出为低电平时、引脚7 (VEE)将为0V

    此致、

    Owen

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、Owen、

    原理图如何? 您对此有任何疑虑吗?

    此致、

    标记

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    Mark、您好!

    我担心 CD4056的9以上输出不是 A-F、例如10的十六进制输出、L 的11是 H 的输出、12是 P 的输出、13是 P 的输出、15是消隐输入。  

    对于原理图、引脚6需要连接高电平、除非您有一些用于保持输入引脚1的用途、否则引脚1应连接高电平。 引脚7应接地、其他一切看起来都正常