This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74HC14:指示灯不能完全熄灭

Guru**** 2383960 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74HC14
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1034001/sn74hc14-the-indicator-light-cannot-go-off-completely

器件型号:SN74HC14

您好、以下是材料测试情况、请分析原因、谢谢

测试条件:使用稳压电源将77-110v 直流电压信号添加到110VCS (q-1)的110VG (x1-dbz26)中。 面板上的指示灯1a-4b 亮起。 当电压低于60V 时、指示灯1a-4b 熄灭

异常情况:面板上的4A 指示灯无法完全熄灭、并且测量芯片和接地之间的电压约为1V

1.更换 NXP 品牌材料,故障消失

2.更换原 TI 工厂提供的样片、故障消失

3.更换2115批芯片,故障消失

此外:两张前排屏幕打印稿是垂直线条,这是没有问题的。 在2117号批处理的前面有一个小的圆坑。 请查看区别是什么

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    [引用 userid="373044" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1034001/sn74hc14-the-indicator-light-cannot-go-off-completely "]

    测试条件:使用稳压电源将77-110v 直流电压信号添加到110VCS (q-1)的110VG (x1-dbz26)中。 面板上的指示灯1a-4b 亮起。 当电压低于60V 时、指示灯1a-4b 熄灭

    异常情况:面板上的4A 指示灯无法完全熄灭、并且测量芯片和接地之间的电压约为1V

    [/报价]

    您列出的电压和误差 与 HC14无关。 它不采用110V 电压、也不包含任何 LED。 我假设您正在参考您的系统、我没有关于该系统的任何详细信息。 我需要您解释 SN74HC14的问题、而不是您的系统。

    -

    该器件最近更新为新工艺、因此新材料与旧材料之间存在一些非常细微的差异。

    为了帮助解决问题、我需要了解有关器件应用的更多信息。 如何使用它?

    请详细说明 SN74HC14的操作和相关问题。

    在 SN74HC14_上到底发现了什么问题? 输入和输出信号是否与"已知正常"器件相同? 如果没有、观察到什么问题?

    显示了具有所有输入和输出连接(包括 SN74HC14连接到的任何器件、电缆、连接器或 PCB 迹线)的器件原理图

    显示了"正常"输入和输出信号的示波器截图。

    显示了"不良"输入和输出信号的示波器截图。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    故障现象描述:

    当 sbak1通道发送110VDC 时、LD7指示灯亮起。 移除110VDC 后、LD7应关闭、但实际上 LD7仍处于开启状态(亮度减半)、并且 D8的两个引脚约为2.3V。 引脚1的电压大约为1V 至接地。 此通道的 Abba 测试也异常。

    疑难解答:

    1.更换 NXP 品牌材料,故障消失

    2.更换 TI 提供的样片、故障消失

    3.更换2115批芯片,故障消失

    4、从故障现象看,有关的芯片是2117批,丝印标识是一个有圆圈的芯片   

    订单号

    T01397751

    如果问题仍然无法解决、您是否可以将其发送回原始工厂进行测试? 怀疑此批次存在质量问题。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
    [引用 userid="373044" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1034001/sn74hc14-the-indicator-light-cannot-go-off-completely/3841770 #3841770">如果问题仍然无法解决,您能否将其发送回原厂进行测试? 怀疑此批次中存在质量问题。[/QUERP]

    您可以与您的供应商一起启动 FA --我在这里无法帮助处理退货,只能排除技术问题。

    [引用 userid="373044" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1034001/sn74hc14-the-indicator-light-cannot-go-off-completely/3841770 #3841770"]

    疑难解答:

    1.更换 NXP 品牌材料,故障消失

    2.更换 TI 提供的样片、故障消失

    3.更换2115批芯片,故障消失

    4、从故障现象看,有关的芯片是2117批,丝印标识是一个有圆圈的芯片   

    订单号

    [/报价]

    从上面的描述中、似乎您没有在组件级别对实际问题进行任何检查。 您的故障排除步骤表示系统级问题和解决方案、但不描述设备级问题。 对于我来说,要进行故障排除,我需要确切地知道器件发生了什么故障,即 SN74HC14是如何发生故障的?   

    请 测试好器件和故障器件的运行情况--我们更喜欢查看运行范围截图,以便我们能够分析出发生了什么错误。

    -

    我可以告诉你我将从哪里开始--从原理图看,输入的放电(2倍)比其充电率要长得多,从旧材料到新材料的变化可能会导致这里的延迟变化。

    -

    这是所示输入的等效电路:

    在这里您可以看到、当 BJT 打开时、VX ~= VCC、输入电压最终将充电到 VCC、因此 Vin = VCC 在5*R*C = 5*4.7K*4.7u ~= 2.2ms 后

    当 BJT 关闭时、Vx 将在5*R*C 后放电至0V、但这里的 R 为4.7K + 4.7K = 9.4k、这意味着放电大约需要4.4ms。

    当从一种材料更改为另一种材料时、输入阈值会发生变化、这可能会导致输出延迟发生变化、并且可能是故障的原因。

    我不确定-但这是我开始寻找的地方。 我想查看已知良好输入/输出以及故障输入/输出的示波器截图。