您好、以下是材料测试情况、请分析原因、谢谢
测试条件:使用稳压电源将77-110v 直流电压信号添加到110VCS (q-1)的110VG (x1-dbz26)中。 面板上的指示灯1a-4b 亮起。 当电压低于60V 时、指示灯1a-4b 熄灭
异常情况:面板上的4A 指示灯无法完全熄灭、并且测量芯片和接地之间的电压约为1V
1.更换 NXP 品牌材料,故障消失
2.更换原 TI 工厂提供的样片、故障消失
3.更换2115批芯片,故障消失
此外:两张前排屏幕打印稿是垂直线条,这是没有问题的。 在2117号批处理的前面有一个小的圆坑。 请查看区别是什么