This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXS0102:TXS0102

Guru**** 2382870 points
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1037807/txs0102-txs0102

器件型号:TXS0102

你好!!

我们认为 TXS0102DCTR 电平转换器存在问题。

´s 通过 TXS0102DCTR 将我们的系统连接到 BG96 NBIOT 调制解调器、正如数据表中所指定的那样、但在通信时、无法通过 UART 发送/接收消息。

预览信息:  

TX (主设备)-> TP1_801 (黄色线路)->电压电平转换器-> TP1_803 (蓝色线路)-> RX (调制解调器)
RX (主设备)<- TP1_802 (绿线)<-电压电平转换器<- TP1_804 (粉色线路)<- TX (调制解调器)

如图所示:

-调制解调器 RX 线路(蓝色线路)保持未激活状态。

-调制解调器发送的信息,尽管线路看起来是活动的,但不会通过电平转换器传输。

尽管电压电平转换器具有内部上拉电阻器、但这些电压电平转换器似乎不适合保持足够的电平

我们尝试在 RX 和 TX 线路(调制解调器侧)上包含两个上拉电阻器(10kohm)、这有助于将 RX 信号电平保持在正确的值。 
但通信不起作用。




我们尝试为另一个更改 IC (也移除了上拉电阻器)。 
RX 值n´t 正确的级别,但至少系统->调制解调器通信正常(导致调制解调器理解消息并尝试交换),但调制解调器->系统线路无法正常工作

我们已经尝试将上拉电阻器再次与新 IC 一起包含在内、但情况与上一个 IC 相似、只是 RX 线具有正确的电平。 

我们不知道正在发生什么。 欢迎提供任何帮助 
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    第三个屏幕截图看起来很奇怪。 通道3是否处于交流模式? 这似乎是两个器件试图上下拉该线。

    TXS 是无源开关、调制解调器的 RX 引脚有时可能用作输出? 或者是否有下拉电阻器?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    大家好、首先感谢您的回答。

    否、通道3已设置为直流模式。  

    在图3所示的情况下、RX 线路上没有从调制解调器到转换器的上拉或下拉电阻器、只有调制解调器控制该线路(与第一个原理图图像相同)

    在我´s 的n´t 中、与电压转换器内部上拉电阻器一样、RX 线的有效值是1 μ s。  

    在其他测试中、我们向这些线路添加了一些外部上拉电阻器(RX 和 TX)。 第二次截屏。 然后、RX 线获取 VDD_EXT (1、8V)  

    [引用 userid="96787" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1037807/txs0102-txs0102/3837172 #3837172]TXS 是无源开关、因此调制解调器的 RX 引脚有时可能用作输出? [/报价]

    我们无法检查它、但根据 BG95数据表、它会变得很复杂。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    如果两个芯片的运行方式不同、那么它们中至少有一个可能会损坏。

    无论如何、您能否以更高的采样率捕获波形? 我怀疑线路在振荡。 (电路中是否有长迹线/电缆?)

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    也许这个新测试证实了对它的一些怀疑。

    我们已断开 TX 和 RX 线与主器件的连接(保持悬空)、因此电压转换器在两侧(VccA 和 VccB)都有电源、但在调制解调器侧只有 TX 和 RX 连接到调制解调器。

    调制解调器激活(以及为转换器供电的 VDD_EXT 激活)后、我们看到只有调制解调器端的 TX 信号被激活。

    如果我们将其与其他板进行比较、则这种行为会有很大不同、如下图所示:

    [引用 userid="96787" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1037807/txs0102-txs0102/3837219 #3837219"]无论如何,您能否以更高的采样率捕获波形?[/quot]

    请告诉您想要更好的结果、我重复测试并为您进行更好的筛查?

    [引用 userid="96787" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1037807/txs0102-txs0102/3837219 #3837219"]电路中是否存在长迹线/电缆?
    由于我们正在测试电路、因此电路板通过"典型 Arduino 电缆"进行连接 


    [引用 userid="96787" URL"~/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1037807/txs0102-txs0102/3837219 #3837219"]如果两个芯片的行为不同,则可能至少有一个芯片损坏。[/引用]

    按照此顺序、我们制造了5块电路板。 5块电路板的所有 IC 都损坏了吗?

    无论如何、我们将与我们的制造商讨论。

     
  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrian、

    在这些测试期间、OE 引脚的状态是什么? 即使器件受到了一些损坏、这些波形也没有实际意义。 该器件是无源的、因此当没有任何东西驱动 I/O 时、它们应该保持为高电平(转换器中没有任何电路驱动为低电平)。 我将完全隔离转换器并测量 I/O 以确保发生这种行为、我还将在 OE 上使用一个示波器通道来完全确认其处于正确状态。 如果不发生这种情况、则可能是器件损坏。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    你好,迪伦!

    我们分3个阶段开展工作:  

    1.我们用3.3V 为主设备和会话器 VccB 上电。 EO 保持停用(0v)

    2.我们为调制解调器加电,但我们不激活它,所以 VDD_EXT 也保持0v 和 EO。

    3.我们激活调制解调器,使 VDD_EXT 变为1.8V;VccA 获得1.8V,EO 获得1.637v

    在 EO 引脚上没有噪声、毛刺脉冲或界限。

    之前的所有截屏都是在第三阶段进行的、但逻辑上遵循了相同的过程、我们检查差分级上的电压。 此外、我们还比较了新 IC 和旧 IC 的电压转换器引脚电平、但我们没有得到差异。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrian、

    感谢您提供这些信息、您是否能够隔离器件 I/O 并在第3阶段进行测试?  

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    很抱歉、我跳过您之前的问题。

    我们无法完全隔离 IC、导致调制解调器 RX 和 TX 线直接与之相连。  不过、我们可以完全断开主线路;我们可以使用测试点(如原理图所示)嗅探信号、但完全隔离式触点不能在不脱焊元件的情况下实现

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Adrian、

    要验证其器件是否损坏或连接器件是否存在问题、这将是最好的方法。