https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1037807/txs0102-txs0102
器件型号:TXS0102你好!!
我们认为 TXS0102DCTR 电平转换器存在问题。
´s 通过 TXS0102DCTR 将我们的系统连接到 BG96 NBIOT 调制解调器、正如数据表中所指定的那样、但在通信时、无法通过 UART 发送/接收消息。
预览信息:

如图所示:
-调制解调器 RX 线路(蓝色线路)保持未激活状态。
-调制解调器发送的信息,尽管线路看起来是活动的,但不会通过电平转换器传输。
尽管电压电平转换器具有内部上拉电阻器、但这些电压电平转换器似乎不适合保持足够的电平
我们尝试在 RX 和 TX 线路(调制解调器侧)上包含两个上拉电阻器(10kohm)、这有助于将 RX 信号电平保持在正确的值。
但通信不起作用。
我们尝试为另一个更改 IC (也移除了上拉电阻器)。
RX 值n´t 正确的级别,但至少系统->调制解调器通信正常(导致调制解调器理解消息并尝试交换),但调制解调器->系统线路无法正常工作
我们已经尝试将上拉电阻器再次与新 IC 一起包含在内、但情况与上一个 IC 相似、只是 RX 线具有正确的电平。
我们不知道正在发生什么。 欢迎提供任何帮助