This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC8T245:SN74LVC8T245\最大支持的时钟速率

Guru**** 2390755 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC8T245, SN74LXC8T245

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1037407/sn74lvc8t245-sn74lvc8t245-maximum-supported-clock-rate

器件型号:SN74LVC8T245
主题中讨论的其他器件: SN74LXC8T245

尊敬的团队:

          我们将 SN74LVC8T245器件用于 JTAG 和 SPI 通信。 根据方向控制转换器指南规范、它将支持高达320Mbps 的速率。提供有关 SN74LVC8T245 (VCCA 和 VCCB 在3.3V 运行时)支持的最大时钟速率的必要详细信息。

此致、

Vigneshwar Raj。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Vigneshwar、

    此器件未指定数据速率。 但是、较新的 P2P 替代 SN74LXC8T245确实存在。 我建议改用该器件、他们可以参阅数据表中的第6.12节、了解数据速率。