请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LVC8T245 主题中讨论的其他器件: SN74LXC8T245
尊敬的团队:
我们将 SN74LVC8T245器件用于 JTAG 和 SPI 通信。 根据方向控制转换器指南规范、它将支持高达320Mbps 的速率。提供有关 SN74LVC8T245 (VCCA 和 VCCB 在3.3V 运行时)支持的最大时钟速率的必要详细信息。
此致、
Vigneshwar Raj。