This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LS122:MC8601至 SN74LS122

Guru**** 2513185 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1036014/sn74ls122-mc8601-to-sn74ls122

器件型号:SN74LS122

您好!

你好。  您能告诉我 Motorola MC8601的旧组件是否可以被74LS122替换而不更改 RC 元件吗? 非常感谢。

此致、

Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    恐怕我找不到 MC8601的任何详细信息、无法将其与 LS122进行比较。  

    通常、如果两次单次匹配的引脚排列匹配、则计时将相似但不完全相同。 大多数单稳态多谐振荡器的 K 系数介于0.8和1.2之间。 它们还与脉宽具有电压、电容和温度相关性、只要"一致性"从一个变化到另一个变化、就会成为一个因素。

    很抱歉、我没有更多帮助。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    你好。 这就是我从客户那里得到的关于 MC8601的信息。 非常感谢。

    e2e.ti.com/.../MC8601F.pdf

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我没有看到 Motorola 部件的完整引脚分配-引脚5、9、10和12的详细信息缺失。 如果我们假设它们与 LS122具有相同的功能(或没有内部连接)、那么这两者似乎是引脚对引脚兼容的、至少从功能角度而言是如此。

    以上两张图片来自 TI 数据表(第一张图片)和摩托罗拉数据表(第二张图片)。  在这里、您可以直接比较不同 RC 组合的输出脉冲宽度。

    例如、使用10k 电阻器和100pF 电容器时、摩托罗拉设备的预期脉冲宽度为~250ns、而 TI 设备的脉冲宽度为~450ns。

    刚才提供了这些信息,我希望在器件被切换时必须更换 RC 组件--除非系统不会严重依赖该输出脉冲宽度的精度。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    你好。 请参阅以下客户对您回复的回复。 非常感谢。

    对于74LS122的设置可能有所不同。 但标准74122的公式与 MC8601相同。 请参阅图片

    8601.pdf 中是 TI 制造的 SN29601的技术数据、该器件具有与74122相同的技术数据、请参阅例如 t_w (Q 输出脉冲的宽度)

    e2e.ti.com/.../8601.pdf

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    很清楚-我无法保证这些器件之间的一致性。

    客户不能调整 RC 值的原因是否有?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Emrys:

    你好。 请参阅以下客户对您的回复的回复。 非常感谢。

    我必须更换已停产的旧 MC8601。 请看一下电路的摘录。 第一个 MC8601、Z28在没有计时电容器的情况下使用、非常有趣。 第二个 MC8601、Z29使用一个5µF μ F 电容器和一个27k 电阻器。 我没有任何有关脉冲持续时间的信息、也没有 MC8601可以尝试。

    此致、

    Ray Vincent

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的 Ray:

    我建议您获取一些样片并尝试一下。 如果它能正常工作的话,很好--如果不能,那么我什么也做不了。