请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74AHC1G09 大家好、
我可以寻求帮助吗? 我的客户有如下问题:
"对于 SN74AHC1G09DCKR 、您可以提供 θ JB 或 JC 至外壳底部和最高工作结温。 数据表仅提供 TAmbient 和 theta JA 谢谢"
我希望您能在这方面为我们提供帮助。 非常感谢。
此致、
Gerald
This thread has been locked.
If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.
大家好、
我可以寻求帮助吗? 我的客户有如下问题:
"对于 SN74AHC1G09DCKR 、您可以提供 θ JB 或 JC 至外壳底部和最高工作结温。 数据表仅提供 TAmbient 和 theta JA 谢谢"
我希望您能在这方面为我们提供帮助。 非常感谢。
此致、
Gerald
您好 Gerald、
有关最高结温、请参阅: (+)[常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少? -逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛
这些是采用 DCK 封装(全部以°C/W 为单位)的 SN74AHC1G09的更新热值:
|
结果- Theta JA-High K (标准数据表值) |
277.5 |
| Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) | 92.7. |
| Result - Theta JB (标准数据表值) | 64.2. |
| 结果- psi JT (标准数据表值) | 1.9. |
| 结果- psi JB (标准数据表值) |
63.5 |
请注意、Theta-JA 与数据表中所示的不同、因为与最初编写此数据表时相比、我们已改用更新更好的热建模系统。
此外、我们不为这种类型的软件包提供 Theta JC、bot。