This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74AHC1G09:需要热性能信息

Guru**** 2511415 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74AHC1G09

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1032750/sn74ahc1g09-need-thermal-information

器件型号:SN74AHC1G09

大家好、

我可以寻求帮助吗? 我的客户有如下问题:

"对于 SN74AHC1G09DCKR 、您可以提供 θ JB 或 JC 至外壳底部和最高工作结温。  数据表仅提供 TAmbient 和 theta JA  谢谢"

我希望您能在这方面为我们提供帮助。 非常感谢。

此致、

Gerald

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 Gerald、

    有关最高结温、请参阅: (+)[常见问题解答]器件的最高结温(TJMAX)是多少? -逻辑论坛-逻辑- TI E2E 支持论坛

    这些是采用 DCK 封装(全部以°C/W 为单位)的 SN74AHC1G09的更新热值:

    结果- Theta JA-High K (标准数据表值)

    277.5
    Result - Theta JC、TOP (标准数据表值) 92.7.
    Result - Theta JB (标准数据表值) 64.2.
    结果- psi JT (标准数据表值) 1.9.
    结果- psi JB (标准数据表值)

    63.5

    请注意、Theta-JA 与数据表中所示的不同、因为与最初编写此数据表时相比、我们已改用更新更好的热建模系统。

    此外、我们不为这种类型的软件包提供 Theta JC、bot。