Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXS0108E
请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:TXB0108 主题中讨论的其他器件: TXS0108E
出于不可避免的原因、FET 用于外部24V 设备的电平转换、并连接到 TXB0108和输入到 FPGA。
我有以下连接
10kΩPU 电压器件电阻器的 FPGA (3.3V)<- A:TXB0108:B <-(5V μ F) DRAIN:FET:GATE <- 24V 系统器件
连接了24V 器件、并确认仅 FET 的漏极电压为 HI:5V、低:0V。
当 TXB0108连接到 FET 的漏极时、HI 电平电势变为大约2V、而 HI 电平检测不能正常工作。
如何确定 HI 电平?