This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] TXB0108:高电平输入未确认

Guru**** 2768085 points

Other Parts Discussed in Thread: TXB0108, TXS0108E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1032538/txb0108-high-level-input-is-not-confirmed

器件型号:TXB0108
主题中讨论的其他器件: TXS0108E

出于不可避免的原因、FET 用于外部24V 设备的电平转换、并连接到 TXB0108和输入到 FPGA。

我有以下连接

10kΩPU 电压器件电阻器的 FPGA (3.3V)<- A:TXB0108:B <-(5V μ F) DRAIN:FET:GATE <- 24V 系统器件

连接了24V 器件、并确认仅 FET 的漏极电压为 HI:5V、低:0V。

当 TXB0108连接到 FET 的漏极时、HI 电平电势变为大约2V、而 HI 电平检测不能正常工作。

如何确定 HI 电平?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您不能使用开漏信号来驱动 TXB;请参阅数据表的第8.3.2节。

    对于此应用、您可以使用 TXS0108E、它也使用 FET 转换。 也可以仅使用可在3.3V 栅极电压下工作的 FET、而无需使用第二个转换器。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    是否可以通过在 FET 漏极和 TXB0108端口 B 之间使用74系列 CMOS 反相器来解决该问题?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    我不明白为什么不这么做-只要您只需要单向信号、就可以使用缓冲器或逆变器来重新驱动信号/将其从开漏转换为推挽。