This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LV4T125:询问有关数据表内容的问题”SCLS749C–2014年2月–2022年6月修订版”

Guru**** 2502205 points


请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1158816/sn74lv4t125-ask-a-question-about-the-contents-of-the-datasheet-scls749c-february-2014-revised-june-2022

器件型号:SN74LV4T125

データシート「SCLS749C–2014年2月 μ F–2022年6月改訂」の内容について質問する μ F

仕様 μ A
絶対最大定格 μ A

Vo:ハイインピーダンスまたはパワーオフ状態の任意の出力に印加される電圧範囲 最大4.6V

推奨動作条件 μ A

Vcc電源電圧最小1.5V最大5.5V μ A

VO出力電圧最小0V最大Vcc μ A

4.6V 电压<VCC

推奨動作条件 μ 絶対最大定格 μ V

この発言は矛盾していると思います。データシートのタイプミスですか?

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    这确实是一个错误。 但是、VCC 和 VI 限制不会有相同的误差、这是很奇怪的。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好 北條、

    我们意识到这一错误、并将提出一个 TT 来解决此问题。 感谢您的关注。  

    此致、

    插孔