请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。
器件型号:SN74LV4T125 データシート「SCLS749C–2014年2月 μ F–2022年6月改訂」の内容について質問する μ F
仕様 μ A
絶対最大定格 μ A
Vo:ハイインピーダンスまたはパワーオフ状態の任意の出力に印加される電圧範囲 最大4.6V
推奨動作条件 μ A
Vcc電源電圧最小1.5V最大5.5V μ A
VO出力電圧最小0V最大Vcc μ A
4.6V 电压<VCC
推奨動作条件 μ 絶対最大定格 μ V
この発言は矛盾していると思います。データシートのタイプミスですか?