This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G126:加电时 SN74LVC1G126输出上的毛刺脉冲

Guru**** 2507315 points
Other Parts Discussed in Thread: SN74LVC1G126, TPS3808, TLV803E

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/1158637/sn74lvc1g126-glitch-at-sn74lvc1g126-output-on-power-up

器件型号:SN74LVC1G126
主题中讨论的其他器件: TPS3808TLV803E

您好!

 我们在设计中使用的是 SN74LVC1G126YZPR。  我们观察 到在上电时 SN74LVC1G126输出上出现意外毛刺脉冲、这会触发下电上电周期、从而影响电路板。

我们期望输出在加电时处于高阻抗状态。 不过、我们观察到、加电时  、SN74LVC1G126会将输出拉低大约50秒。

根据 SN74LVC1G126数据表" 为了确保加电或断电期间的高阻抗状态、OE 应通过一 个下拉电阻器接至 GND;"

我们已将 OE 引脚连接到上电时的1K 下拉电阻器。 它还连接到 TI 74LVC1G74DC 触发器 Q 输出。 加电时、74LVC1G74DC 输出上升至大约220mV。  

  SN74LVC1G126被连接至一个触发电源循环的 TPS3808 MR 复位输入。 因此、我们希望避免 在加电时 SN74LVC1G126上出现毛刺脉冲。

  • 请告知 是否有某种方法可以避免 SN74LVC1G126在加电时出现这种毛刺脉冲。

我已附加原理图电路以及 SN74LVC1G126 Y 输出、VCC 和 OE 上电时的波形。 (请注意、在波形中、Y 输出标记为 MR (手动复位))

谢谢

路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Louis、

    从 OE 引脚增加~100 - 200mV 的情况来看、输出看起来稍微开启。 它仅消耗大约40uA 的电流(请注意、蓝色线不会达到0V 、只会降至1V)。

    是否可以将100k 上拉电阻更改为10k 上拉电阻? 我希望这可以解决这个问题--同样的“毛刺脉冲”将会发生--但是下拉电阻应该比上拉电阻小得多。

    根本原因可能是在复位能够强制其进入"低"状态之前、DFF (LVC1G74)在输出端以"高电平"状态启动。 这一切都远低于器件的工作电压。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好!

    我们尝试将100K 降低到1K。 但是、我们仍然会在   SN74LVC1G126输出上看到毛刺脉冲。 它降至1.58V、低于 TPS3808 MR 输入0.7 * VDD (3.5V)的 VIH 阈值

     

     SN74LVC1G126似乎 是用一个很低的电阻将输出拉低。 从1k 拉电阻的测量电压值开始、并尝试计算 SN74LVC1G126输出内部下拉电阻、同时考虑5V 的分压器、SN74LVC1G126 输出内部下拉电阻似乎约为462欧姆。

    我需要将上拉电阻降低到大约180欧姆、以确保 SN74LVC1G126 输出高于 TPS3808 MR 输入的 VIH min (3.5V (0.3*VDD))。

    在这种情况下、TPS3808灌电流大约为28mA、这非常高、并且需要180 Ω 上拉电阻器的高额定功率。

    请告知是否有其他解决方案。

    谢谢

    路易

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    问题在于 OE 输入不会保持 GND (这是由于触发器没有/OE 输入导致的)。 输出端的权变措施不太可能有用。

    添加一个诸如 TLV803E 的复位 IC、以在加电期间强制 OE 为低电平、使 R3357更弱、并在 Q 输出端添加一个串联电阻器、以便复位 IC 能够覆盖触发器。

    是否确实有必要使用触发器? 您无法直接从 GPIO 驱动 OE 吗?