This thread has been locked.

If you have a related question, please click the "Ask a related question" button in the top right corner. The newly created question will be automatically linked to this question.

[参考译文] SN74LVC1G07:三态输出端的泄漏电流

Guru**** 2642215 points

Other Parts Discussed in Thread: SN74AUP1G07

请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

https://e2e.ti.com/support/logic-group/logic/f/logic-forum/979464/sn74lvc1g07-leakage-current-at-output-in-tri-state

器件型号:SN74LVC1G07
主题中讨论的其他器件:SN74AUP1G07

数据表给出了三态 Ioff =+- 10uA 时输出端的泄漏电流最大值。 我们的测量结果显示、在80°C 时的值小于1nA

问题是、由于我们的应用需要小于50nA 的值、因此该数据的实际最大值是多少。

TI 能否确认74LVC1G07在整个温度范围内的值小于50nA

感谢您的支持。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    遗憾的是、TI 无法保证数据表中指定的任何其他内容。 我们的所有 LVC 系列器件都具有相同的10uA 泄漏规格。

    我们唯一最符合您规格的器件是 SN74AUP1G07、Ioff @ VCC = 0为0.6uA

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您的快速回答。

    我理解您关于 LVC 系列规范的声明。

    测量完成后、我们认为实际最大值与数据表中的规格不同。

    请询问 TI 内部 Ioff 的预期值。

    将对我们非常有帮助。

    感谢您的支持。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    泄漏电流在很大程度上取决于温度:

    数据表限制包含制造差异和安全系数。 如果可以保证较低的值、TI 就已经做到了。

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送该图。

    我们熟悉不同温度下的杆菌。

    请告诉我们 y 轴的单位、我怀疑120 ^C 时的值为95A

    问题是、您是否可以估算生产过程中的器件74LVC1G07的预期值。

    测量实际电流 Ioff 也可能有用。

    您可以为我们提供 Ioff 值相对于生产的分布。

    感谢您的支持。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    我将与我们的测试团队联系、看看我们是否有任何数据可供分享。 它们只能提供数据@ TA = 25C、因此我不确定它对您有多大用处。

    同样、此数据只能作为补充、TI 无法保证 数据表中规定的任何其他数据。

    谢谢!

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    在800k 的观察过程中以及许多不同批次中、我们发现 Ioff 的平均值约为15至17nA。 我们观察到的最大值为29nA、最小值为0.7nA。 这些观察结果是在25摄氏度下得出的

    同样、上述数据只是补充数据、TI 无法保证数据表中规定的任何内容之外的任何内容。

    希望这对您有所帮助! 谢谢、

    乍得克罗斯比

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    感谢您发送非常有用的信息。 我们将在内部讨论这些数字。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    尊敬的乍得:

    遗憾的是、我们忽略了 Ioff 规格的测试条件。 当 VCC = 0时、给出 Ioff 值。

    如果输出晶体管关闭、VCC = 3.3V 且输出上有 VCC、我们需要电流 ID 的值(流入输出晶体管漏极的电流)。

    此致

  • 请注意,本文内容源自机器翻译,可能存在语法或其它翻译错误,仅供参考。如需获取准确内容,请参阅链接中的英语原文或自行翻译。

    您好、Roland、

    遗憾的是、该规格不是我们经常表征的规格、由于数据表中未指定该规格、因此我们不会在该规格上有任何数据。

    给您带来的不便、我们深表歉意、

    谢谢!

    乍得克罗斯比